This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:您能让我更清楚地了解 TPS26002数据表中的公式5吗?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896568/tps2660-can-you-make-me-clear-about-equation-5-in-tps26002-datasheet

器件型号:TPS2660

您好、专家、

您能用红色说明方程式5的含义和相关描述吗?

如果要获取线性输出、为什么需要限制 VimON_max? 如果我不限制 VimON_max、为什么我无法获得线性输出?

为什么 VimON_max 被限制为 min[Vin-1.5、4V]? 1.5V 和4V 意味着什么?

1.8V 分母意味着什么?

谢谢你  

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流监控放大器需要余量电压以线性方式运行、其中最小值[Vin-1.5、4V]的系数即将投入设计。  

    如果我不限制 VimON_max、为什么我无法获得线性输出?

    如果 Rimon 的大小不合适、则 Vimon 电压在较低电流下会饱和至最大4V。 这意味着您将无法在更高的电流下获得电流信息。

    1.8V 分母意味着什么?

    1.8因数来自快速跳变电流阈值。 考虑到客户有兴趣监控超出 ILIM 值的瞬态电流、因此在公式中使用了该公式。

    此致、Rakesh