This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:热问题

Guru**** 2548020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896326/tps2121-thermal-concern

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2663

大家好、

我的客户正在评估适用于20V/3A (连续)电源多路复用器应用的 TPS2121。 但最高环境温度条件高达85C、您能否评论一下该器件是否适合该设计? 如果不是、我们能否并行配置两个器件? 或者我们是否有较低的 RDS (on)替代产品? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    在这种高温下使用 TPS2121拉3A 的连续电流很可能会使 TPS2121达到其极限、因此我不建议将其用于此应用。 我不建议并行实施两个 TPS2121、因为尚未测试此配置中使用的器件、 由于应用的电流和温度较高、很难知道并联器件的实现是否能够处理系统的瞬变。

    由于 TPS2121是我们的最高电压 A 额定电流功率多路复用器、我相信使用电子保险丝或理想二极管控制器将是您的应用的最佳选择

    我相信 TPS2663是一个不错的选择。 我将重新分配该线程、以便他们可以帮助您在系统中实现 TPS2663。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    TPS2663能够支持20V/3A。 对于高达18V 的电压、可考虑使用 TPS2594x。

    您能否通过电子邮件联系以获得其他建议。

    此致、Rakesh