This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:过流保护问题帮助

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896095/tps55340-help-w-overcurrent-protection-issue

器件型号:TPS55340

客户在器件的过流保护方面遇到问题。

输入电压@ 21.6V、输出电压@ 30V。

当它们使用电子负载来改变输出负载时、它们可以不断增加输出负载、直到刚好低于7A。 在此输出电流下、器件完全失效、Vin 短接至 GND。 当输出对 GND 短路时、它们会看到相同的情况。 器件"中断"。

导致这种情况发生的电流量是在输出端测量的、但根据 DS、内部 N 沟道 MOSFET 可灌入的最大电流通常约为6.6A。

但数据表显示存在过流保护、如"7.3.3过流保护和频率折返"中所述。

有人讨论了误差放大器和外部电阻器设置的振荡频率...是否存在电流限制不生效的情况?

作为额外奖励:我们希望获得有关过流模块功能的任何帮助...或提供具有更多详细信息的类似器件/功能的应用手册。

如果直接通过电子邮件联系我、我可以分享一些波形。

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    TPS55340不具有短路保护功能、当负载电流非常大时、低侧 FET 导通时间  非常短、但即使在短路情况下也仍然存在这种短路导通时间。 此外、在7A 输出时、它应该已经达到最短导通时间。  这可能会损坏器件。

    谢谢、
    银城