请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 大家好、
我对 BQ76942有两个问题。
1.我可以使用 BQ76942同步使用外部 FET 进行电压监控和电池平衡吗?
我发现 BQ79606也是一款监控器和电池平衡 IC、但与 BQ76942不同、它没有 CHG 和 DSG 引脚。 这两款器件有何差异?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.