This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:使用外部 FET 的同步电压监控器和电池平衡

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896286/bq76942-synchronous-voltage-monitor-and-cell-balance-using-external-fets

器件型号:BQ76942

大家好、

我对 BQ76942有两个问题。

1.我可以使用 BQ76942同步使用外部 FET 进行电压监控和电池平衡吗?

我发现 BQ79606也是一款监控器和电池平衡 IC、但与 BQ76942不同、它没有 CHG 和 DSG 引脚。 这两款器件有何差异?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing

    您是不是要在进行电池平衡时测量电池电压?

    对于第二个问题、BQ79606属于 BAP、属于 Q 级、 更注重 精度更高的 EV/HEV 解决   方案、606主要用于监控电压和平衡。  942集成监控电压和电流、平衡和保护功能。   要选择器件、它更多地取决于您的客户 终端设备和 要求。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们) Jessica

    对于第一个问题,是的,我想在进行电池平衡的同时测量电池电压,BQ76942能否实现?  

    如果是、电池平衡应使用内部 FET 还是外部 FET? 或两者都能实现?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    是的、您可以对 BQ76942使用外部平衡。 输入电阻器上产生的电压将激活外部平衡 FET。  该器件将占空比进行平衡和测量。  使用外部平衡时、外部电阻器仍相对较小、预计约为100欧姆。 未来的数据表更新中将提供更多信息。