This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:需要有关温度范围内的 VOL / IOL 的更多信息@ Vdd = 3.3V &5V

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896426/tps3808-need-more-info-regarding-vol-iol-over-temperature-vdd-3-3v-5v

器件型号:TPS3808

我有一位客户希望将 TPS3808用于产品。

为了进行评估、他们需要有关1.8V、3.3V 和5V 过温条件下的 VOL/IOL、3mA IOL 或1mA/5mA IOL 的数据。

。 如数据表中的图7和图8所示、但包括过温下的 MAX。

DS 中的电气特性具有过热特性、但仅在 IOL @ 1mA 时。 将其设置为3mA 或5mA 将是完美的...

我们非常感谢您的任何帮助。

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    提供这些数据可能需要一些时间、但我想详细了解应用和客户要求。 什么是终端设备? 项目计划是什么? 什么是电路配置? 您能解释一下连接到/RESET 输出的是什么吗?

    请向 michaeldesando@ti.com 提供有关此产品的更多详细信息、谢谢!