This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24035:Q2 - BAT FET 未完全导通?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895043/bq24035-q2---bat-fet-not-fully-turning-on

器件型号:BQ24035

您好!

我的原理图设置与 EVM 类似、具有以下设置:ISET2上拉至 USB 输入、PSEL 下拉至 GND、CE 上拉至 USB 输入、ISET1 1K 至 GND、TMR 60.4K 至 GND、DPPM 37.4K 至 GND、BAT 和 USB 输入上10 uF 电容器。

切勿使用交流输入(交流电保持悬空)-仅使用 BAT 和 USB。

如果我将4.2V 电池连接到 BAT 引脚、则 I 只能在 OUT 引脚上看到~3.4V - 3.5V (不是预期的那样)。  连接 USB 电源后、我看到 OUT 引脚上的电压为5V (预期)。  移除 USB 电源后、我会看到 OUT 引脚上的完全4.2V 电压。

系统在这之后似乎正常工作-但我有兴趣了解这是否符合预期或是否存在设计问题。  在25个系统中也发生了同样的行为。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您最初插入电池时、电池上的保护器是否已跳闸?  

    当您测量电池上的3.5V 电压时、您能否在 OUT 引脚上施加负载并检查电压是多少。  

    您能否发布完整的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?