This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:HV 引脚会将连接到每个电源周期的节点 IT-# 39拖拽、直到 UUT 不再上电。

Guru**** 2526720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896574/ucc28730-hv-pin-sags-the-node-it-s-connected-to-each-power-cycle-until-uut-no-longer-powers-on

器件型号:UCC28730

我注意到、在反复循环通电后、我的器件不再通电、并将其追溯到 HV 引脚上随着每个循环断电的电压下降。

下面是一个示波器捕获、显示了随时间推移直流总线2/3和1/3节点的标签(HV 引脚连接到直流总线2/3)。 是否有什么想法会导致这种情况?

下面是原理图:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    加电后、UCC28730应从辅助绕组获取电源。  涓流充电启动后、不应有任何电流流经 HV 引脚。  因此、这实际上毫无意义。  除非您的 UCC28730或输入大容量电容器发生电气 过载。

    我建议在加电期间研究 HV 引脚、VDD 引脚、CS 引脚和 VOUT。  

    我已经看到电容器是否过压、其阻抗将随时间推移而降低、这很明显变得很短。  您可能需要研究 输入大容量电容器、以确保它们也能正确地分压电压。

    此致、