This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65137:新负电压的配置何时开始?

Guru**** 2390310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896050/tps65137-when-can-the-configuratino-of-a-new-negative-voltage-begin

器件型号:TPS65137

您好!

查看第11页的 TPS65137数据表和第4页的值、只 为 TSS/线性指定了典型和最大时间。 在第一个编程上升沿(低电平、股部)前、我必须等待的最短时间是多少。 我需要将负电压编程为2.42V。

我有一个 FPGA 应用来实现这一目的、但它看起来不可靠。 如果断开显示屏、重新编程负电压几乎始终正常工作。 如果我连接 OLED 显示屏、它通常不连接。 在第一个低电平/高电平之前1.2ms 的时间很少工作。 初始化/ ss 时间越短、看起来越好。 我认为器件检测到负载、然后不再接受对负电压进行重新编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于4/16/20之前回复。

    谢谢、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CTRL 首次被置为高电平后、您只需等待一段时间(400us 以确保满足数据表中的 tinit 规范)即可开始编程周期。 无需等待 TSS、编程可在完成400us 线程后开始。

    此致、

    辽卡特