This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:UCC2895 SS 引脚钳位电压和逐周期限制期间的 SS 行为

Guru**** 2521760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896359/ucc2895-ucc2895-ss-pin-clamp-voltage-and-ss-behaviour-during-cycle-by-cycle-limiting

器件型号:UCC2895

各位专家:

我是否可以与您一起检查 UCC2895 SS 引脚的钳位电压? 数据表仅提到:"此外、还可以使用与电容器并联的电阻器来限制 SS/Disb 上的最大电压"、但没有关于如何设计该电阻器值的任何进一步详细信息。

此外、在逐周期期间、UCC2895是否具有内部放电电流来对 UCC28950等 SS 引脚进行放电? 或者它没有间断模式?  

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图10方框图显示软启动充电电流基于 RT。  软启动电容器放电时的电流为 RT 设置的电流的10倍。  软启动电容器将根据故障进行放电。  有关详细信息、请查看方框图和数据表。

    此致、