This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:性能分析的误差源

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20, TPS543C20A, TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893622/tps543b20-error-sources-for-performance-analysis

器件型号:TPS543B20
主题中讨论的其他器件: TPS543C20ATPS543C20

您好!

我们在设计中使用 TPS543B20电源、并希望检查可能导致输出波动的误差源、这用于电源设计的性能分析、请分享分析中可能需要添加的参数。 此外、如果有任何应用手册、请分享。

谢谢

Vikas Gupta

Collins Aerospace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    输出误差的主要影响因素是第7页上的内部基准容差。 如果您使用外部电阻分压器作为输出电压、则还需要考虑电阻器容差。

    TI.com 上提供了有关该器件的应用手册和技术文章。 在 TI.com 上搜索此器件后、您应该能够找到此信息。 此外、TPS543C20和 TPS543C20A 是具有40A 的同一系列器件。

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    输出电压误差有几个潜在的来源。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps543b20.pdf#page=7数据表第7页规定了内部基准精度

    差分遥感放大器可能引入额外的小误差、也在数据表的第7页中指定

    如果使用电阻分压器将基准电压缩放到输出电压、还需要考虑电阻分压器的容差。  电阻分压器添加的输出电压误差为2x 容差*(Vout/Vref - 1)。  例如、针对基准电压为0.6V 的1.2V 输出使用1%电阻器、分压器可以为输出增加1%的额外误差。

    最后、还有感应点和布局效应。  TPS543B20使用差分遥感放大器来最大限度地减小这些误差、但感测到的输出电压与连接到遥感反馈点的接地之间的压降(输出电压的关注点)会增加额外的误差。  应选择这些检测点、以最大限度地减小这些误差的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    为了确保稳定性、您是否具有 TPS543B20 IC 的平均值模型、因为我们处于分析阶段、需要对我们设计的稳压器进行稳定性分析。  

    否则、请指导我如何确保稳压器的稳定性参数。

    谢谢

    Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我没有看到 TPS543B20的平均模型、但我们有一个瞬态模型链接到产品文件夹- http://www.ti.com/product/TPS543B20/toolssoftware

    我们还有一个 Excel 设计工具、用于估算波特图。  如果您想向我发送包含您的电子邮件地址的私人邮件、我可以向您发送一份副本。