This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:性能分析的误差源

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893621/tps54824-sources-of-error-for-performance-analysis

器件型号:TPS54824

您好!

我们在设计中使用 TPS54824电源、并希望检查可能导致输出波动的误差源、这是为了电源设计的性能分析、请分享分析中可能需要添加的参数。 此外、如果有任何应用手册、请分享。

谢谢

Vikas Gupta

Collins Aerospace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    下面列出了我认为应密切关注的主要事项。 这些都在数据表的应用部分中提到、更多详细信息可在此处找到。

    1. 考虑到最短导通时间、已正确选择 FSW。 对于低占空比应用(<20%)尤其重要。
    2. 电感不是过大的、也不是足够小的电感、可以提供建议的最小电感电流纹波。 电感过大可能导致抖动增加。
    3. 正确选择补偿后、数据表中的公式通常会导致保守的设计、以确保稳定性。 通过使用 WEBENCH、平均模型或基准测量可以实现更多优化。
    4. PCB 布局遵循建议。 接下来要密切关注的两个主要事项是输入电容器放置和 AGND 至 PGND 连接。 在原理图中添加一个0 Ω 串联自举电阻器是一个降低布局灵敏度的好方法。 Ω 非理想布局导致的问题、将该电阻器增大到1-4.7 μ F 范围通常可以解决这些问题。

    您现在是否有任何特定问题、或者只是希望防止将来出现问题?

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复。

    我将更深入地研究误差放大器、反馈输入和 IC 级上任何其他会导致输出变化的内部误差等参数。 这将有助于设计具有1%等严格容差限制的电源。  

    如果您还发现一些合适的注意事项、请与我们分享。

    谢谢

    Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    听起来您主要关心输出直流精度。 需要考虑的主要因素是内部基准容差和外部 FB 电阻容差。 输出电压与负载之间的调节也取决于此电路中的直流压降。 为了最大限度地减小这种影响、应使用宽走线来最大限度地减小 PCB 上的直流压降、并且应将反馈电阻分压器连接到负载附近的输出端。

    我将把这个标记为已解决、但如果您有任何后续问题、请随时再次发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    为了确保稳定性、您是否拥有 TPS54824 IC 的平均模型、因为我们处于分析阶段、需要对我们设计的稳压器进行稳定性分析。  

    否则、请指导我如何确保稳压器的稳定性参数。

    谢谢

    Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    我们确实有一个平均模型、可以在下面的链接中找到它。 如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    http://www.ti.com/product/TPS54824/toolssoftware

    Anthony