This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:CAN#39;t 使3.3V 版本的 Simple Switcher 正常工作

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896205/tps560430-can-t-get-the-3-3v-version-of-the-simple-switcher-to-work

器件型号:TPS560430

就像在这些查询中一样、我无法使 固定3.3V 版本的 Simple Switcher TPS560430X3F 正常工作。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/715590

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/770186?TPS560430-Is-it-O-K-to-leave-FB-pin-open-when-3-3V-fix-output-version-TPS560430X3F-

我已经使用 FB 引脚尝试了所有这些操作:

 -保持打开

-将其连接至 SW

-在电感器之后连接它

-使用 WebBench 设计器为3.3V 选择的值将其连接到电感器之后的电阻分压器

所有这些工作都没有、它们都以不同的方式失败。  

使器件的固定3.3V 版本正常工作的正确方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    IC 封装的顶部标记是什么?

    您可以上传 PCB 布局进行检查吗?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    感谢您的回答。 看起来我修复了这个问题;显然我在 FB 的不同连接上进行的实验必须损坏 IC。 我对其进行了解焊、并将 FB 连接在电感器之后(连接到 Vout)放置在一个新器件中、它正常工作。

    我还发现、在器件附近添加一个0.1 UFD 输入电容器对于实现可靠启动非常重要。 规格表第15页的图18未显示该图、但在运行 WEBENCH 创建定制设计时会显示该图。  

    很抱歉出现错误警报。 除了在规格表中添加有关如何处理3.3V 固定电压版本的 FB 的注释、您可能还想显示一个与较大电容器并联的0.1 UFD 输入电容器。

    长度