This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:需要有关通过太阳能或 USB 进行电池充电的器件建议

Guru**** 2928050 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25895M, BQ25505, BQ25703A, BQ24650, BQ24253, BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895185/bq25895-need-part-suggestion-for-battery-charging-by-solar-or-usb

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ25505BQ25703ABQ24650BQ24253BQ24250

您好!

对于我的物联网应用、我正在寻找一款支持多个电源(太阳能电池和5V USB)的电池充电器。

  1. BQ25895
    1. 我喜欢 BQ25895的所有特性、但它不适用于基于数据表的 LiFePO4。 单节 LiFePO4电池是否有任何变通方法? 是否有其他器件建议?
    2.  BQ25895和 BQ25895M 之间有何差异?
    3. 如果多个充电器在星型拓扑中共享单个电源(壁式交流/直流适配器)、您对 ICO 功能是否有任何疑问? 例如、三个节点、每个节点5W、源额定功率为15W。 我在(http://www.ti.com/lit/an/slva812c/slva812c.pdf)中找到了一些有关 ICO 的有用信息、但它并不涵盖我的案例。
    4. 我的器件具有一个电源输入端口、可直接馈入充电器 VBUS 引脚(在输入 TVS 保护电路之后)。 用户可以将太阳能电池(未稳压)或壁式适配器(稳压)作为电源。 您是否看到此概念有任何问题?
  2. BQ25505
    1. 系统的最大负载电流是多少? 假设电池充电不足、无法进入补充模式。
  3. BQ25703A
    1. 支持 LiFePO4等、具有许多功能
    这是否适合太阳能电池输入? 器件选择具有"太阳能输入"功能、但我在数据表中找不到具体方法。 我猜可能会混合使用 ICO、V_INDPM、I_INDPM 来实现 MPPT 算法? 是否有用户指南可提供帮助? 我对 F.OCV 方法很满意。

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    通常、为了获得太阳能电池输入的最简单 MPPT、您需要一个具有可调节 VINDPM 的充电器(用于调节充电器输入电压以防止输入源崩溃的反馈环路)。

    关于 BQ2589X、它具有 I2C 控制的 VINDPM 和默认的4.2V 充电电流、您需要在启动时使用主机软件禁用充电(使用连接到/CE 引脚的 GPIO)。  主机软件必须将 VBATREG 降低至3.6V、并将 VINDPM 设置为电池板的 MPP。  BQ25895M 为您的应用提供  了一个参考设计、其默认 VBATREG=4.35V、而不是像 BQ25895那样为4.2V。  遗憾的是、两者都具有最小 VBATREG=3.8V 的电压、这对于1S LiFePO4来说太高了。   不建议并联多个在 VINDPM 中运行的充电器、因为这相当于将多个电压调节环路连接在一起。  它们将进行战斗并导致振荡。

    关于 BQ255XX、该系列适用于小型面板、最多只能提供100mA 的充电电流。

    关于 BQ25703A、除了更高的输入电压和更宽的电池电压范围外、它在概念上与 BQ25895相似。  如果您有主机、我建议您使用此器件、并使用与上述 BQ25895 MPPT 参考设计中使用的概念类似的器件。  如果没有主机、我建议使用 BQ24650。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff -感谢您的快速回答。 如果有一个解决 方案可以避免唤醒我的主机 MCU 以实现 MPPT、我更希望使用独立的解决方案。 这一切都是为了降低功耗。

    BQ24650:

    -它是否对诸如 BQ255XX 的 MPPT 使用 F.OCV? 还是仅由电阻器设置的恒定 Vin 阈值? 我希望设计的是、即使在多云的冬季、太阳能电池也能为电池充电。

    -如果是恒定设置,我是否可以设计为电源可以是5V 直流(来自 USB 适配器)或5V 太阳能电池(未稳压)?

    -由于此部件不实施电源路径拓扑,它是否能够使用已耗尽或已卸下的电池为主系统供电(假设电源是 USB 壁式适配器)? 我的主系统在95%的时间内处于睡眠状态、但在唤醒时、峰值电流可能会消耗800mA。

    谢谢、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    BQ24650具有固定 VINDPM 保持、占电流输入电压的百分比、不是开路电压。  没有采样。  

    您可以使用二极管或5V 电源以及5VOC、4V MPP 太阳能电池。  如果充电器在其输入端感应到的电压降至该阈值、则只需限制充电电流、对于5V oc 电池、该阈值大概为~4V。

    关于电源路径、该 IC 没有该功能。  我建议在输入电源轨上添加另一个电池二极管。  

    更好的选择可能是 BQ24250或 BQ24253、它们具有类似的固定、可通过电阻器设置的 VINDPM (MPP)阈值。

    我想创建一个分立式采样保持电路、用于感应太阳能电池板 VOC、方法是使用类似的 SVS 作为振荡器。 我构建并测试了一个 SVS 作为振荡器、但我没有实现一个完整的采样保持电路。  VMPP 占该开路电压的百分比仍然是固定的。  但是、如果您希望将其作为温度的函数进行调节、则可以使用以下应用手册中介绍的理念、将串联热敏电阻与 VINDPM/MPP 电阻配合使用。   

    https://www.ti.com/lit/an/slua586a/slua586a.pdf

    此致、

    Jeff