This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:化学 ID 问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896142/bq20z655-r1-chem-id-question

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561BQSTUDIO

尊敬的专家:

我的客户正在评估 BQ27Z561。 其电池为1s2p、运行 GPC 时采用2节并联条件、而不是单节电池。 然后、他们发现匹配 ID 是4000mAH 容量、而他们的电池是8000mAH。

它们在 2节电池并联条件下的 GPC 测试是否正确? 匹配 ID 容量对于其应用程序是否正常? 感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    这是正常的。  GPC 工具的目的是找到与客户电池单元具有壁橱 OCV 曲线的最佳匹配化学 ID。  客户在对正确的化学 ID 进行编程后、需要在 bqStudio 的帮助下手动设置正确的设计容量。

    Andy