This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59208F:我们能否使用 TLC59208F 直接控制 N-FET。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59208F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894534/tlc59208f-can-we-control-n-fet-directly-with-tlc59208f

器件型号:TLC59208F

大家好。

我将制作一个使用 TLC59208F 的 PCB、在没有任何 IC 缓冲器的情况下直接控制 N-FET、我的负载仅为控制 LED。

那么、它是否正常运行?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    TLC59208F 是灌电流器件、我认为可以驱动 N-FET。 您可以帮助分享您的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。  


    感谢您的回复。

    下面是我的原理图。

    LED 的引脚阳极将连接到 VCC_LED

    LED 的引脚阴极将连接到 WKx、RKx、GKx、BKx (x=0、1;例如 WK0、WK1)。

    将 PCB 作为下面的原理图时、它是否正常运行?

    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。  


    如果我还使用 P-FET 作为下面的原理图、它是否正确?

    LED 连接的更多信息。

    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    我认为 PFET 结构可以正常工作。 TLC59208的输出为灌电流、可驱动来自栅极的电流。 当输出通道断开时、栅极电压将被下拉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  


    感谢你的建议。

    我将尝试测试此原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  


    我对您的建议感到困惑、

    您说" 当输出通道打开时、栅极电压将被下拉。  "这意味着:P-FET 的栅极应下拉、但当栅极下拉时 P-FET 处于活动状态、因此我认为我们必须上拉 P-FET 的栅极。

    您能给我一些 P-FET 的名称吗?当 TLC59208处于工作状态时、它会饱和(在我的设计中、我选择了 SI2307、是不是很好)

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    很抱歉、我在重播中可能会有一些混淆词。 我说过的"输出通道打开时"是指打开输出通道。 因此 、P-FET 的栅极将被下拉、P-FET 处于活动状态、然后打开 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  


    感谢您的解释。

      当 TLC59208处于工作状态时、P-FET 的名称如何饱和(在我的设计中、我选择了 SI2307、没问题吗?)

    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

     我认为 SI2307还可以。