This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:输入电容器等的放置

Guru**** 2603415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896497/tps563201-placement-of-input-capacitors-etc

器件型号:TPS563201
主题中讨论的其他器件:TPS563210A

您好!

根据 TPS563201A 数据表 P.13图17、我们可以找到三个 C (0.1uF、10uF、10uF)。 通常、Vin 引脚靠近较低的电容器。 也就是说、0.1uF 电容器比10uF 电容器更近。 我的理解是否正确?   请告诉我们。

根据 TPS563210A 数据表 P.18、我们可以找到建议的 R、L 和 C 组件。   如果 L 大于建议的值范围、有什么问题? 我的客户希望仅使用 L 的最大值、但该 L 存在变化。 因此、某些 L 大于最大建议值。 这就是我们向您提出要求的原因。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    0.1uF 应更靠近 VIN 引脚、以滤除高频噪声。 L 和 C 的建议组件表来自稳定性考虑因素。 您可以使用数据表中建议的最大电感器值。 通常、您可以使用 20%电感器的变化。 所选 Land C 应满足 LC 范围、只要实际 LC 范围在建议范围内、就不应存在稳定性问题。