This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1和 BA76PL455A 应用相关问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896354/bq79616-q1-bq79616-q1-and-ba76pl455a-application-related-issues

器件型号:BQ79616-Q1

bq79616-Q1和 ba76pl455a 是否可以按如下所述使用?

我们当前的应用是电路板中的菊花链通信、然后 CAN 通信传输仍在采集板和主板之间、因此我们将在采集板上添加一个低压区域、以便与主板进行通信。            因此、我想问、如果我们直接使用电路板的菊花链在电路板之间进行通信、也应该可以这样做、这样就不需要在采集电路板上使用低压区域。            但问题在于电路板之间菊花链的稳定性和抗扰性。 如果有10个从板和一个主板、是否不能在板之间使用菊花链?            或者、我们可以采取什么措施来解决菊花链通信问题?            您能不能从原理上解释一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、皮埃罗、

    76PL455是通过菊花链进行数据传输的、因此建议采用集中式菊花链

    这意味着所有器件都可以菊花链方式连接在一起、但在一个电路板中。

    79616正在对菊花链进行重新计时、可以采用分布式菊花链、这意味着器件不在同一电路板中、和

    79616可支持电容隔离和变压器隔离。

    请联系您当地的 TI 代表以获取 bq79616的应用手册。

    谢谢!

    Andy