This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431:Cload p.m

Guru**** 2846590 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895955/tlvh431-cload-p-m

器件型号:TLVH431
主题中讨论的其他器件:TLV431

大家好、

我发现原理图如下所示、Cload 建议值为0.1uF  

我不确定 CL 和 PM 之间的关系。 我看到当 Cload = 0.1uF 时、PM~0度

因此、当我们使用10uF 时、在红线中、PM 几乎为70度。 这是否意味着10uF 优于0.1uF?

当我们在 VSUP 侧使用 RC 滤波器时、它是否会影响 PM?(因为它们位于同一节点中)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我需要更改建议的示例电容。 对于该示例、我不建议使用0.1uF 的负载电容器。 请使用大于30度的值、以实现稳定性。 在本例中、10uF 将提供大于30度的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marcoo、

    我看到数据表中显示了这句话、这是否意味着我们不需要在电路中使用任何 CLoad、对吧?

    但我认为、在不使用 CLoad 时、它可能会产生副作用。 您知道没有 CLoad 会产生什么副作用吗?   

    与许多线性稳压器不同、TLV431通过内部补偿来保持稳定、无需在阴极和阳极之间使用输出电容器。 但是、如果需要使用输出电容器、可使用图18作为指导、以帮助选择正确的电容器以保持稳定性

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marcoo、

    还有一个问题、如果 IC 温度发生变化、P.m 会有很大的影响或没有影响?(如果 CAP 是恒定的)我在数据表中找不到相关信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们有一封离线电子邮件、但我仍然想联系基础并回复此 E2E 中的要点。

    TLV431具有内部补偿功能、因此该器件在整个温度范围内都不使用负载电容器。

     当稳定性 极点从内部补偿电容器变为 外部负载电容器(约为0.1uF)时、TLV431变得不稳定。 在0.1uF 之前、内部电容器控制稳定性。 0.1uF 后、负载电容器控制稳定性。