This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:DCP 电流限制看起来很高

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, TPS65988, TPS65987D, TPS2514A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895963/bq25883-dcp-current-limit-looks-high

器件型号:BQ25883
主题中讨论的其他器件: TPS65988TPS65987DTPS2514AHi

当 BQ25883在 USB 上检测到 DCP 充电器时、为什么将电流限制(IINDPM)设置为3.0A? 根据有关 DCP 的文档提及、电流限制高达1.5A、例如:

TPS65987D 和 TPS65988 BC1.2实施指南
http://www.ti.com/lit/pdf/slvae17

TPS2514A
http://www.ti.com/product/TPS2514A

此致、
Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    BQ25883将 USB-DCP 检测到的适配器的 IINDPM 设置为3.0A、以适应一些更高电流的适配器。  同时、它会自动执行其输入电流优化(ICO)功能、以确定适配器的最大输出电流能力、然后将 IINDPM 寄存器重置为该较低的值。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff 、很清楚。 谢谢! 此致、 Kazuto