This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:通过 EN 控制重试

Guru**** 2536120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893508/tps63070-retry-by-en-control

器件型号:TPS63070

大家好、

关于使能控制、EN 信号对器件进行缩减是否有任何限制? (EN:ON -> OFF -> ON)

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    没有限制。 您是否只想使用 EN 来打开和关闭器件?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos-San、

    谢谢。 现在已经很清楚了。 他们只想使用 EN 来打开和关闭器件。 竞争对手的定制器件具有一些 EN 开/关时序限制。

    所以、他们只是担心这个器件是否也有这样的限制。   

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    从 μs =高电平到器件开始开关的启动延迟时间通常为70 μ s。 如果您有需要测试的 EN 引脚的特定序列、请告知我们并进行检查。

    此致、
    密耳