This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412, TPS24741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895748/tps2412-question

器件型号:TPS2412
主题中讨论的其他器件: TPS24741

您好、专家、

客户使用 TPS2412至 ORing 12V PSU1aux (ORing 二极管)和 PSU2main (由 tps24741+或 FET 控制)。

当仅 PSU1打开时、PSU2关闭、 是否预计 PSU2 tps24741 apin 仍具有1.607V? 不应该是0V?

客户的设计需要 apin <0.8V、这是因为 apin 电压网络还提供其他功能、逻辑需求至少小于0.8V。

请您查看并提供任何意见吗? 谢谢。

 Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否确认电路板上是否安装了栅极电阻器680k?

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当 TPS2412的输入保持悬空时、有一条从 C 引脚到 A 引脚的泄漏路径通过 IC。

    该泄漏电流可能导致输入(A 引脚)上的电压高于0.8V。

    根据连接的测试数据在引脚与 GND 之间添加电阻器可以解决此问题。

    e2e.ti.com/.../5826.1031.TPS241x-Leakage-Path_5F00_Measurements.pdf

    此致、

    Kari。