This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:ACP/ACN 相关原理图

Guru**** 2541120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896221/bq25713-acp-acn-related-schematics

器件型号:BQ25713

您好!

对于下面从 EVM 用户指南中引用的 BQ25713原理图、如果我们将 C46/C47更改为0.01uF、将 R11/R12更改为10 Ω、会产生什么影响?  没关系吗?  谢谢!

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    请参阅数据表 第10.2.2.1节 ACP-ACN 输入滤波器、您的设计具有100ns 时间常数、并且处于推荐范围内。 与 EVM 设计相比、它具有更短的延迟和高频抑制效果、但良好的布局设计应该可以。