This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:可调节-通过开关电阻器切换输出电压?

Guru**** 2535270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896109/lm2675-adj---switching-vout-via-switched-resistor

器件型号:LM2675

你(们)好。

对于 FB 引脚、是否可以通过 MOSFET (例如2n7002)将附加电阻器接通至 GND? 我希望根据需要以数字方式切换输出电压(通过将一个额外的电阻器下拉至 GND)。  

我意识到 FB 稳定性非常重要、但如果 FB 发生变化、我看不到任何有关输出响应的信息。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reha、

    首先、您需要测试所有目标 Vout 的环路响应并确保环路稳定、然后可以通过 MOSFET 调整 FB 低侧电阻器来更改 Vout、如果 Vout 下冲/过冲过大、则可能需要限制 MOSFET 开启速度。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy、

    我将测试稳定性-无论如何、限制开启速度可能是一个好主意。 如果不稳定、我可能还需要在打开 MOSFET 之前(通过引脚)关断开关。 看起来我需要进行一些实验。

    感谢你的帮助。