This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:输出-9V 有启动问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893496/tps63700-ouput--9-v-have-start-up-issue

器件型号:TPS63700

设计

我们发现、使用大输出电容器(1000uF)时、器件有时无法在低温下启动、我们认为这可能与环路补偿相关、因此我们想知道该器件是否具有某种仿真模型? 还是有一些内部误差放大器参数? 然后我们可以进行一些计算。  谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    遗憾的是、我们没有该器件的仿真模型、因为它是一个很旧的模型。  

    您能否在启动期间发布示波器图、以显示输出电压、VIN 引脚电压和 IN 引脚电压? 您是否还可以 Ω 将 IN 和 VIN 引脚之间的电阻器值减小到10k Ω 或0 Ω?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    由于我们切换到内部消息、我将关闭此线程。

    此致、
    密耳