This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51601A:在选择栅极驱动器 IC 方面需要帮助

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895808/tps51601a-required-help-in-selecting-gate-driver-ic

器件型号:TPS51601A
主题中讨论的其他器件:UCC27212

您好!

我正在寻找有关选择栅极驱动器 IC 或我的应用的帮助。

我有两个背靠背 MOSFET、两个 MOSFET 的源极短接。 两个排水口的电势可能会高达25V、具体取决于我的应用中的配置类型。 栅极驱动器的输入将是3.3V 的直流电。 我没有脉冲信号、但我有一个直流输入、我可以将其提供给栅极驱动器  

请帮助我确定栅极驱动器 IC、它可以驱动接近30V并且上升时间至少为微秒。

注意:当前的 MOSFET 不会达到30V,但我具有类似的配置,具有不同的 MOSFET,这些 MOSFET 是可以承受的。

我的输入电容大约为2PS。  

谢谢  

Vamshi Krishna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vamshi、

    我从您的电路片段中假设只需要单向电流。 在这种情况下、类似的东西会起作用。 第二个通道用作电荷泵、为浮动高侧驱动器提供连续电源。 此电路使用我们的较新器件之一 UCC27212。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮告知我们。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我正在寻找双向电流、这种电路不会在双向情况下工作、如果我使用双向电流、是否存在任何问题

    此致

    克利须那  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应、还能帮助我选择 ckt 中的无源器件

    此致

    克利须那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vamshi、

    我将通过电子邮件将其发送给您。 可以按此主题上的绿色按钮吗?