请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3850-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS3850
您好!
我们知道、在首次烧录 MCU 固件期间、 我们需要通过 MCU 设置 SET0/1来禁用 WD、但在首次烧录 MCU 之前、MCU 无法控制 SET0/1、 因此、我们必须为 SET0添加一个上拉电阻器、为 SET1添加下拉电阻器、作为禁用 WD 的默认状态(此解决方案是我为客户提出的建议、如果您有更好的解决方案、请告知我)。 考虑到功能安全、问题在于、如果 MCU 在正常运行中出现故障且其 GPIO 处于三态、则 SET0和 SET1将处于默认状态(将 SET0上拉至1并将 SET1下拉至0)、然后禁用 WD、 然后、3850无法观察并报告 MCU 发生故障、因此3850无法复位 MCU。 我是对的吗? 您是否有更好的想法或其他器件来解决此问题? 如果您认为我们的对话是保密的、请通过 wayne.liu@ti.com 与我联系。 谢谢。