This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:陶瓷电容器的建议电容和所需的最小 ESR 值

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895870/lm1085-recommended-capacitance-of-ceramic-capacitor-and-minimum-required-esr-value

器件型号:LM1085

尊敬的所有人

我想问一下 LM1085的输出电容器。

查看 LM1085数据表后、数据表建议输出电容为10uF 钽电容或50uF 铝电解电容。
确认以下应用手册后、我们目前正在考虑将 ESR 电阻器与陶瓷电容器串联作为输出电容器。
请回答以下问题:

http://www.ti.com/lit/an/slva214a/slva214a.pdf


1 μ F.使用陶瓷电容器时、建议的电容为10μF μ F 或更大?

2.根据以下帖子中的公式(1/ESR×C)、当电容为10μF μ F 时、所需的最小 ESR 被确认为至少0.2Ω μ F。
上述方法是否没有问题?

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/862307?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM1085
如果不是、所需的最小 ESR 值是多少?
(此外、请告诉我使用低 ESR 陶瓷电容器时所需的 ESR 电阻。)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    主要关注点是增加了零以实现稳定性。
    通常、您需要出色的负载瞬态响应、在高频时、这主要由电容器决定(在 LDO 反馈环路做出反应之前)。
    从这个意义上讲、您还需要在输出电容器中实现低 ESR。

    数据表建议 ESR 零点必须置于500kHz 左右。
    增加有效输出电容可降低 ESR、因为您可以保持相同的零频率。

    建议使用10uF 的最小值来保持瞬态性能。
    您链接到计算得出的弧度的帖子、不幸的是、不是频率。
    不过、随着最小 ESR 实际降低、这是一个好消息。
    要计算 ESR 零点频率:FREQ = 1/[(2*PI)* ESR * C ]

    500kHz 时50uF 相当于6.3毫欧的 ESR。

    500kHz 时为22uF 相当于14.5毫欧的 ESR。

    500kHz 时10uF 相当于32毫欧的 ESR。

    对于陶瓷电容器而言、这些值太高、因此如果您需要使用陶瓷电容器、最好添加一个较小的串联电阻。

    以下应用手册是围绕该 LDO 发布的时间编写的、可能对您有用。
    http://www.ti.com/lit/an/snva020b/snva020b.pdf

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen

    感谢你的答复。

    换言之、如果将10μF μ F 的陶瓷电容器用作 LM1085的输出电容器(固定输出类型)、是否可以确认可以通过将32mΩ Ω 的电阻值与电容器的 ESR 串联来稳定运行?  

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    是的、没错。

    谢谢、

    斯蒂芬