This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:问答

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895941/bq25570evm-206-q-a

主题中讨论的其他器件:BQ25570BQ25504

 


 

我在使用 TINA TI 时有疑问。
我使用与 BQ25504类似的类型运行了 TINA TI 程序、而不是 BQ25570。

我通过该计划模拟了 BQ25504电路板、并有一些问题。 我向 VIN_DC 施加600mV 电压、设置没有存储元件连接到 VBAT 的条件、并尝试进行瞬态分析。

结果如图1所示、VSTOR 和 VBAT 值随时间的推移而增加。 问题是、什么类型的分析是瞬态分析、为什么我无法在真实示波器上看到这种结果?

如果 VSTOR 和 VBAT 值增加、我想知道能量收集板是否正常工作。

另一个问题是、我在"DC Analysis"上尝试了 DC Transfer Characteristic。 我想确切地知道、与上述瞬态分析方法不同、该直流传输特性是什么类型的分析不会增加 VBAT 和 VSTOR 的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanghyun、

    与所有基于 PSpice 的模型一样、直流分析是一个静态直流工作点。  瞬态分析是一段时间内的分析、您可以使用它来查看升压转换器开关操作和电压随时间的推移而上升。

    遗憾的是、TI 不再支持此器件的 TI Tina 模型。  它们经过简化、并不能准确地表示所有可能的测试条件。

    此致、

    Jeff