This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:BQ25570问答

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895932/bq25570evm-206-bq25570-q-a

器件型号:BQ25570EVM-206

我真诚地感谢 TI 始终如一地提供友好的答复。
同时、我通过回答和几次数据表研究再次测量了该实验。

我使用电源将400mV 电压输入 VIN_DC。 没有存储元件连接到 VSTOR、并且它已在0V 放电。 /EN 引脚连接到 GND、VSTOR 连接到 VOUT_EN 引脚。

VIN_DC 上施加了电压、没有任何元件连接到 VBAT。 首先、示波器观察到 LBOOST 引脚正常切换。 由万用表测量、VOUT 和 VBAT 在充电时缓慢上升至0.1mV。

但同时、VSTOR 值保持在2mV。 因此、我以22F/2.3V 规格将超级电容器充电1.5V 至 VBAT。 以下测量结果表明、VSTOR 保持在2mV、VOUT 缓慢增加至77mV、然后在连接后开始下降。


尽管存在这种情况、但无法从冷启动模式进入主升压激活模式。 我想知道、根据数据表和问答的描述、我连接到电路板时是否遗漏了任何器件

1) 1)在冷启动模式下、EN 引脚被描述为"无关"、这会混淆 EN 引脚是否是高电平、低电平中的"无关"、或者电路板上的 JP2 EN 引脚在连接到 GND 或 VBAT_SEC 时意味着"无关" 我想听到确切的答案。
2) 2)我怀疑连接到 VBAT 的电容值对于电路板来说太大。 超级电容器是否存在问题?
3) 3)我想知道为什么 VSTOR 的值如此小、即使向 VIN_DC 施加了适当的电压。
4) 4)我想知道由于 VSTOR 值的增加、如何将 VSTOR 值修改为大于 VSTR_CHGEN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanghyun、

    您正在正确测试 EVM。   对于纯电容或电池负载、即使在冷启动时、充电器也应最终将 VSTOR 处的电压升高到1.8V。  我不明白为什么 EVM 不能正常工作、除非它受到某种程度的损坏。    如果您将 VIN_DC 电压增大到>= 600mV、但<=1.8V、冷启动是否继续工作?  EVM 从 VIN_DC 拉取多少直流电流?

    此致、

    Jeff