This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:VIREG-PRE 范围

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895785/bq24105-vireg-pre-range

器件型号:BQ24105

大家好、

我对 bq24105 VIREG-PRE 范围有一个简短的问题。

bq24105数据表第8页 VIREG-PRE 显示100mV≤VIREG-PRE≤100mV、但我认为这是拼写错误。
您能告诉我正确的电压范围吗?


低于10mV≦VIREG-PRE≦83.3mV?
RSET2=1.2k~10kΩ SO
→0.1V/ 10kΩ×1000 = 10mV
 →0.1V/ 1.2kΩ×1000 = 83.3mV

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、这是一个拼写错误。  您的计算值似乎是正确的。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    这是一个传统器件。 我同意 100mV≤VIREG-PRE≤100mV 是一个拼写错误。 该规格的含义是100mV 可能具有+-20%的变化。