This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:TPS53681的上拉和下拉电阻器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896053/tps53681-pull-up-pull-down-resistors-of-tps53681

器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件:TPS53659
  1. 如果低于该值、TPS53659/22A 上的上拉电阻应为0 Ω 或10k Ω?

  1. 在 TPS53659宏设计中、EN 串联电阻器放置在下拉电阻器的左侧、但这将形成具有下拉分辨率的分压器。 我刚刚将它们移到 EN 下拉分辨率的右侧。 您是否愿意检查您的一方是否有任何疑虑? 现在是否存在串联电阻的推荐值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

    1、0欧姆或10千欧姆正常、只需将 CSPx 连接到3.3V (与引脚16相同的电压即可禁用相位)。 例如、拉高 ACSP3以设置2PH 最大值、或拉高 ACSP4以设置3ph 最大值、则无需拉高每个引脚。

    2.不用担心、只要 EN 电压高于 veh_H 阈值、就可以正常工作。

    谢谢

    Chasel