This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择足够的序列发生器

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3880, LM3881, UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896002/choose-the-adequate-sequencer

主题中讨论的其他器件:LM3880LM3881UCD9081

您好!

我的定制 PMIC 包含3个直流/直流降压转换器、我必须添加一个序列发生器为其供电、作为处理器 AM335x 要求器的数据表。
但是、我仍然不知道如何选择可为我的3个电压轨(3.3V、1.8V 和1.1V)供电的序列发生器。 我已获得以下序列发生器列表:
LM3880
LM3881
LTC2924
LTC2937
LTC2928
和 UCD9081
我知道我想比较一个可编程的结果和一个没有恒定延迟时间的简单结果。

正在等待您的回答
谢谢你
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是否要监测直流/直流电压? 否则、LM3880或 LM3881将是您的最佳解决方案。 正如您所说、这两者之间的差异是可编程延迟或固定延迟。 这将高达 AM335X。 大多数情况下、LM3880就足够了。

    如果您想监控直流/直流电压、最后一个是 UCD9081、它可以对多达8个通道进行定序和监控。

    此致

    Yihe