This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:是否有 I2C 地址? (与 IR 部件的差异)

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896049/tps53622-is-there-an-i2c-address-difference-from-ir-parts

器件型号:TPS53622

背景是、客户以前拥有 IR 部件、他们同时拥有 I2C 地址和 PMBus 地址、而 I2C 地址和 PMBus 地址不同、 但是、TI 器件仅具有数据表中指定的 PMBus 地址设置、因此我们想再次确认 TPS53622是否具有 I2C 地址并且是否支持 I2C 读取和写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

    I2C 从地址为7位、数据表中列出的地址是 I2C 地址、但客户仍需要使用 PMBus/SMBus 命令格式来读取/写入寄存器。

    谢谢

    Chasel