This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62802:3.3V 输出电压的最小输入电压是多少

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895825/tps62802-what-is-the-minimum-vin-for-vout-of-3-3v

器件型号:TPS62802

数据表不清楚 TPS62802 3.3V 输出电压的最小输入电压。

数据表显示最小输入电压为1.8V、但由于这是一个此器件无法实现的降压电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表通常介绍 TPS6280x 系列的 Vin。 因此、输入电压范围为1.8V 至5.5V  

    当然、降压转换器需要更高的输入电压。 要获得3.3V 的输出、需要设置更高的输入电压、同时考虑到我们没有100%的效率。  无法为特定输出电压指定任何最小 Vin。 这主要取决于应用、负载条件和电路中的损耗。  

    我希望我能回答你的问题。

    此致、

    Febin