This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 400Hz 交流/直流电源

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, PMP21098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895800/400hz-ac-to-dc-power-supply

主题中讨论的其他器件:UCC28056PMP21098

您好!

我们要求设计115VAC/400Hz 至48VDC 100W 的电源。

请告知我们设计此类电源的合适 TI 架构、并告知我们在设计此类电源时需要考虑的事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suhas、

    我建议从确定电源的拓扑/终端应用、效率规格、待机规格等开始。  

    一种可能的解决方案是 UCC25640x LLC 控制器:下面是指向170W 设计的链接、供您参考。  PMP21098参考设计使用 UCC28056转换模式 PFC 控制器和 UCC25630x LLC 控制器来提供12V/10.8A 输出。 您的应用不需要 PFC 级、但 LLC 级本身应该是您的好信息。

    下面是指向三个与您的设计规格类似的参考设计的链接、这是您的良好起点。

    此致、

    区域