This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59291:流经外露焊盘的最大电流

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895700/tlc59291-maximum-current-through-exposed-pad

器件型号:TLC59291

您好!

该器件的数据表未明确说明可同时通过所有 OUTn 引脚灌入的最大同步电流值?  它提到了最大65mA 时的"输出电流(DC) OUT0至 OUT15"、但使用"至"一词并不能明确所有输出是否同时打开。

显然、该值受从外露焊盘通过 PCB 布局吸收热量的程度的影响。

谢谢、

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    所有开启通道将同时作为全局亮度控制设置。
    最大输出电流可参考数据表 第8.3.1和8.3.2节。 输出可设置为65mA、但我们建议在50mA 范围内使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hardy 的回复、

    第8.3.1和8.3.2节引用了可用于计算"每个输出的最大恒定电流值"的公式。  仍然不清楚是否可以以每通道50mA 的电流驱动16个通道、所有这些都是同时驱动的? 那么、16x50mA 总共= 800mA?

    我的应用每通道仅需要20mA 的电流、可能有16个通道同时灌入20mA 的电流-因此、总共16x 20mA = 320mA。

    我希望我的问题更清楚。

    此致、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    此公式用于计算 每个通道的最大输出电流。 是的、可以将所有16个通道设置为驱动50mA。