This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62122:有关输出电流的问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895905/tps62122-question-about-output-current

器件型号:TPS62122

在 TPS62122的数据表中、输出电流为75mA。

对于该输出电流、我有两个问题。

这意味着 TPS62122的最大工作电流是75mA 吗? 加载器消耗的电流大于75mA 会发生什么情况? 那么 IC 可能会损坏?

通常、我在选择降压转换器的电感器时了解到、平均电流差通常约为30%。

如果 TPS62122的最大工作电流为75mA、这是否意味着我应该为60mA 系统选择平均电流? (60mA * 30%Δ 值= 78mA (约75mA))

或者,平均电流和峰值电流的电流是否可以为75mA (75mA * 30%)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seokmin、

    TPS62122的额定连续输出电流为75mA。  高侧开关的逐周期电流限制典型值为250mA、最小值为200mA。  因此、最大负载电流通常为250mA 减去 ILP-p 的一半  虽然您可以正确地看到、通常降压转换器专为30%的电感器纹波电流而设计、但 TPS62122设计为使用18uH 或22uH 的输出电感器。  您可以为您的应用计算 p-p 电感器电流、然后从电流限制规格中减去该电感器电流的一半、以确定激活电流限制之前的最大负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 对我很有帮助。