This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:1.28V 峰值电流限制的偏差是多少?#39?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895873/tps92641-what-s-the-deviation-of-peak-current-limit-of-1-28-v

器件型号:TPS92641

您好、先生、

在数据表中、用于过流保护的峰值电流限制可从数据表中的公式24中获得。

公式中有1.28V。 1.28V 的偏差是多少?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    这是上 MOSFET 的电流跳闸、用于确定是否存在击穿。  由于它基于其中一个基准、因此它应该相当准确。  我想问您为什么要问?  如果这种情况发生、则表明上部和下部 MOSFET 的导通过程中存在重叠。  这是一个时序问题、因为栅极电容过大、栅极电阻过大或 MOSFET 不适合该设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    1.28V 是由电压基准电路生成的内部电压。

    我们没有描述此类电压的变化。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Issac、

    TPS92641数据表方框图中的内部电压基准之一是1.276V。 这是针对1.28V 吗?

    为什么不 描述该电压的特征? 这是因为以下原因、可以忽略1.28V 的偏差?

    ' MOSFET RDSON 额定电压较松、并且会随温度、输入电压和其他工作条件的变化而发生很大变化"

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irwin、

    我客户的应用是投影仪。 由于激光二极管非常昂贵、因此它们会尝试将驱动电流推至接近激光二极管最大限制。 它们尝试控制的电流精度小于1%、并且峰值电流需要非常精确、不会损坏激光二极管。

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    方框图中的1.276V 用于数据表中提到的1.28V。

    6年前、原始设计团队被解雇、 并且没有留下 有关参数未表征的原因的信息。

    谢谢!