This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:TPS54325输出电容器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54325
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895882/tps54325-tps54325-output-capacitor

器件型号:TPS54325

大家好、

我的  `s~采用 TPS54325进行电路设计、他们必须需要150uF 陶瓷电容(15x10uF)、串行电阻将非常小、如1~2m Ω、但他们在数据表中发现输出电容应为22 68uF、因此他们想知道使用150uF 输出电容是否安全? 如果不是、我们是否有其他解决方案可使电路在150uF 输出电容器下正常工作?

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny  

     使用150uF 作为输出电容器时没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    明白了,谢谢。

    我看到数据表中的最大输出电容为68uF、这是不是因为 DCAP2的稳定性?

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    68uF 是建议值的最大值。  

    使用150uF 时不存在稳定性问题。