This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:ILIM 设置

Guru**** 2814595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895650/bq25606-ilim-setting

器件型号:BQ25606

你(们)好

我的定制板将从 USB Type C 端口接收电源。 当充电电流设置为3.0A 时、数据表中显示了88%的充电效率。  

效率= Pout/引脚= VSYs*(ICHRG+ISYS)/VBUS*IBUS

       0.88 =(3.6V x 3A)/(5V x IBUS)  

       iBus = 2.45A  

并且、 根据数据表、USB 输入电流调节限值(最大值)为500mA。

然后、我是否应该将输入电流限制设置为大于 IBUS? 或是否小于500mA。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电流限制应高于正常输入工作电流并具有可接受的裕度。

    根据 USB 类型、USB CDP 可支持高达1.5A 的电流、USB DCP 可支持更高的输入电流限制。

    谢谢、

    宁。