This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:可以在 VCC 关闭且 LED 电源打开的情况下运行吗? 电流是多少?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895488/lp5009-ok-to-operate-with-vcc-off-and-led-supply-on-how-much-current

器件型号:LP5009

我们有一个应用、我们希望关闭 LP5009的稳压 VCC 电源(0V)、但 LED 由原始电源供电、截止频率在截止频率后(以避免将 LED 电流加载到稳压器)。  因此 LED 仍会通电(大约4.2V)。

在 VCC 为0V 时是否可以上拉 OUTn?  如果是、输出驱动器是否会稳定关闭、以及 OUTn 引脚通过 LED 消耗多少泄漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    当没有 VCC 电源且泄漏电流大约为0.1uA 时、可以上拉引脚(小于6V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hardy Wu"]

    当没有 VCC 电源且泄漏电流大约为0.1uA 时、可以上拉引脚(小于6V)。

    [/报价]

    谢谢你。  这是我的大部分答案、足以做出设计决策。

    对于功率估算、您还能回答以下问题:

    • 总电流为0.1uA 还是每个 OUTn、以便标称泄漏电流为0.9uA?
    • 这是标称值。  是否有最大值?

    (即使您没有回答后续问题、我将在明天标记答案、但我将保持打开状态、以便您可以看到这些问题。  再次感谢。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    这是每个 OUTn 的典型值。 很抱歉、我们没有最大数据。