This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606 REGN 电压和 RT1 RT2计算

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895612/bq25606-bq25606-regn-voltage-and-rt1-rt2-calculation

器件型号:BQ25606

尊敬的先生/女士

我想问2个简单的问题。

当 CE 引脚被禁用时、REGN 是否下降电压?  

我的客户要求我在 Temp 时计算 RT1和 RT2。 为0度和45度 C。她为我提供 NTC 数据表。  

请考虑数据表中的公式(1)和(2)。

RTH COLD 为27.63K 欧姆,RTH HOT 为4.9K 欧姆。

公式(1)(2)中的 RNTC、T1 RNTC、T5、VT5% VT1%、RNTC、T1是什么?

e2e.ti.com/.../NTC_5F00_TSM1A103F34D1RZ_2D00_KB101229.pdf

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1./CE 引脚只禁用充电。 VSYS 受 VBUS 支持、REGN 仍处于开启状态。

    2.有关 RT1和 RT2计算、请参阅 http://www.ti.com/lit/zip/slurax7。 虽然它是为 BQ2589x 开发的、但原理 相似、只需进行一些更改即可用于 BQ25606。

    谢谢、

    宁。