This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF34-Q1:Vout >Vin?时需要外部保护

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895635/ref34-q1-required-external-protection-when-vout-vin

器件型号:REF34-Q1

大家好、

我的客户希望在 Vin=5V 和 Vout=2.5V 条件下使用 REF3425-Q1。

从系统的角度来看、可能存在 Vout > Vin 的情况。

问题):

在这种情况下、我们是否有内部钳位二极管通过钳制过大的电压来应对这种情况?

还是需要将钳位二极管置于 Vout 和 VIN 之间、以保护内部体二极管免受高电流的影响?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo、

    输入的绝对最大额定值将输出+ 0.05表示为最小值。 我想知道当 VIN 处于低电平时 VOUT 如何产生电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。

    我可以通过电子邮件转到脱机对话吗?

    此致、