This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80睡眠模式和 LED 显示屏

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895740/bq40z80-bq40z80-sleep-mode-and-led-display

器件型号:BQ40Z80

尊敬的 TI 团队!

我将 BQ40Z80解决方案用于可拆卸电池组。 请 回答我的两个问题?:

1) 1)如果 BQ40Z80处于睡眠模式,剂量、按下 DISP 按钮将唤醒它? 我不确定原因我检查了睡眠模式退出条件、但未找到与 DISP 相关的内容。  

2)使用可拆卸电池组时,如下面所示, 电池组处于 电池组已拆卸模式,CHG DSG FET 均关闭,如果按下电池组上的 DISP 按钮, LED 是否可以显示?我想确保用户是否可以在关闭系统/独立状态下检查电池容量

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面我的评论。

    1) 1)如果 BQ40Z80 处于睡眠模式,剂量、按下 DISP 按钮将唤醒它? 我不确定原因我检查了睡眠模式退出条件、但未找到与 DISP 相关的内容。  

    [Andy]: 不 LED 显示屏在睡眠模式下可用。 但是、按下/DISP 按钮并不是 TRM 中提到的退出睡眠条件之一。

     

    2)使用可拆卸电池组时,如下面所示, 电池组处于 电池组已拆卸模式,CHG DSG FET 均关闭,如果按下电池组上的 DISP 按钮, LED 是否可以显示?我想确保用户是否可以在关闭系统/独立状态下检查电池容量

    [Andy] 是的。 如上所述、 LED 显示屏可用于睡眠模式。  拆下电池组后、监测计应进入睡眠模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你