This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG1117:ESD HBM 额定值

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893923/reg1117-esd-hbm-rating

器件型号:REG1117

大家好、

你好。

  REG1117A 和  REG1117的 ESD HBM 是什么

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、  

    由于该器件的使用年限、我在数据表中找不到任何 ESD/HBM 信息。 请允许我在2个工作日内进行更多调查。  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们是否对此进行了更新? 谢谢你。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、  

    很抱歉耽误你的时间。 我检查了该器件的认证摘要、数据表明数据表中应包含 HBM 编号、但不包含 HBM 编号。 我还查看了之前的数据表修订版本、也找不到 HBM 编号。  

    请允许我在其他地方查看此信息是否可用。  

    此致、  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、  

    检查后、它们通过了2kV HBM。  

    此致、  

    Jason