This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:该器件是否具有过热保护?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895152/ucc27714-does-this-device-has-over-temperature-protection

器件型号:UCC27714

您好!

我的客户正在使用该器件来驱动 MOSFET。

他们观察到、当器件表面温度为103C 时、它将停止驱动 MOSFET、整个设备将关闭。

但我找不到有关该器件热保护的任何说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    UCC27714在器件内部没有过热保护。 内部芯片温度可能超过工作温度范围。

    驱动器的行为是什么、栅极驱动输出是否停止运行?

    我将回顾数据表第9.2节中概述的栅极驱动器功率耗散。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    如果内部裸片温度超过工作温度范围、器件将会表现怎样?

    顺便说一下、数据表中没有第9.2节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    在数据表中、最新版本中要参考的部分为第8.2节。 在超出绝对最大结温的情况下不能保证运行、在超出最大 TJ 的情况下不能保证正常运行的特定行为。

    在较高的温度下发生的一件事是参数开始移位。 UVLO 可能会漂移、驱动器器件 RDSon 较高 、驱动电流 较低、在某些情况下、泄漏电流可能会增大。

    您能否确认 VDD 工作电压、驱动器输入信号电平、工作频率、栅极电阻和功率 FET? 我们可以看到是否对温度灵敏度进行了一些解释。

    此致、