请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27714 您好!
我的客户正在使用该器件来驱动 MOSFET。
他们观察到、当器件表面温度为103C 时、它将停止驱动 MOSFET、整个设备将关闭。
但我找不到有关该器件热保护的任何说明。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Howard、
在数据表中、最新版本中要参考的部分为第8.2节。 在超出绝对最大结温的情况下不能保证运行、在超出最大 TJ 的情况下不能保证正常运行的特定行为。
在较高的温度下发生的一件事是参数开始移位。 UVLO 可能会漂移、驱动器器件 RDSon 较高 、驱动电流 较低、在某些情况下、泄漏电流可能会增大。
您能否确认 VDD 工作电压、驱动器输入信号电平、工作频率、栅极电阻和功率 FET? 我们可以看到是否对温度灵敏度进行了一些解释。
此致、