This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:3节设计回顾

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895670/bq77915-3s-design-review

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ77905

您好!

我们将设计3S PCM 8A。

请查看我们的原理图 designe2e.ti.com/.../6562.3-Cell.pdf?此设计是否存在任何问题?

我们使用了两对 NVMFD5C466NL。 数据表建议使用 RCHG 和 RDSG 将该参数调整为所需的 FET 下降/上升值以及 FET 并联数。 那么、应该如何计算呢? 您能否举一个例子、或使用我们的 MOSFET 进行解释?

4. 具有30V 电压的 D1是否适合该设计?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、大多数连接和元件看起来都正常。 我确实注意到了以下几点:

    -我不确定我是否了解所有 FET 连接。 在我看来、PACK-和 BAT-始终连接在 FET 周围。

    -对于8A 应用、感测电阻值似乎很高。 您还需要考虑 OCD 和短路检测所需的电流限制、以确保它们具有-200mV 至+800mV 的 SRP/SRN 电压范围。 数据表第10.2.2节中的设计示例对于计算感应电阻器值非常有帮助。

    -我认为您为 D1选择的二极管应该是可以的。

    此应用手册可帮助您解决有关多个 FET 和下降/上升时间的问题: http://www.ti.com/lit/an/slua773/slua773.pdf

    本应用手册是使用非常相似的器件 BQ77905编写的。  

    此致、

    Matt