This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40303:出于效率目的为 Altera/Intel FPGA 供电-是否安全

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895767/tps40303-powering-an-altera-intel-fpga-for-efficiency-purpose---is-it-safe

器件型号:TPS40303

您好!

我需要从12V 输入(最大17A)生成0.9V 电压、该设计对效率有很大的限制。

我查看了推荐用于 Altera/Intel 的 TI 器件、但我需要效率高于90%。 这是我通过 WEBENCH 中的 TPS40303器件实现的、选择效率作为主要标准。

启动时、过冲约为0.950V、其中输入介于0.87V 和0.93V 之间。 负载瞬态响应也存在类似的问题。

我是否可以采取任何措施来减少过冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Pascale Crouzillat"]

    Pascale Crouzillat 说:
    启动时、过冲约为0.950V、其中输入介于0.87V 和0.93V 之间。

    我的意思是:FPGA 指定其电源输入介于0.87V 和0.93V 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascale、

       您是否提到了 WEBENCH 中的仿真结果?  我看到它在仿真中一直达到0.98V。 应该可以通过增加输出电容和调整补偿来最大限度地减少过冲。  

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascale、

    您是否有可以共享的原理图和波形?   对于启动、您可以通过在 EN/SS 引脚上添加一个值更大的电容器来延长软启动时间、以减少负载   瞬态启动时的过冲、添加输出电容器和/或更改频率补偿来增加 Gerold 建议的带宽。